欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

数字万用表品牌

  • 2021.01.25 16:12:33
  • 米思米
  • 3698
点击收听全文语音朗读

  数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。


  数字万用表是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。早期的万用表,使用磁石偏转指针的表盘,与经典的电流计相同,现代万用表已全部数字化,数字万用表集合大量的集成电路及数字显示技术,把被测量电压、电阻、电流等信号通过其数模转换器转换为与之相对应的数字量,然后直接通到计数电路进行计数和译码,最终由其显示屏输出测量结果。


  自动化测量系统中,数字万用表是最常用的测量设备之一,不仅对数据测量、元器件的检查、线路故障排查,还能够实现对普通信号的测量。选购数字万用表首先要选择适合应用、并满足应用环境的数字万用表,其次要注意数字万用表的安全性。厂家必须给仪表设计安全保护电路,可以最大限度减小或防止误操作带来的危害。所以买数字万用表时最好买知名度高且有国际认证的产品。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities